This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何测量 BEMF 常数?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473494/mspm0g3507-how-to-measure-the-bemf-constant

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: DRV8329

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们根据 MSPM0无传感器 FOC 调优指南(修订版 B)的建议测量了 BEMF。

在此过程中、我们有一些问题。

 

如调优指南中所述、我们将要测量 BEMF 的电机轴与另一个电机连接、但没有为其供电、让其旋转。

因此、结果的结果与波形类似。

我采用"测量电机任意两相的电压"来表示测量线间电压、但万一情况发生、我也测量了一相的电压。

黄色是一相(Va)上的电压、蓝色是线间电压(Va-Vb)。

根据结果、如果 EP = 1150且 TP = 0.028479、并计算:
反电势常数 Ke = 1150* 0.028479/1.732 = 18.91、
BEMF 常数= 18.91*60/5 (极对)= 226.92
由于系统配置页面中的 mtrBEMFConst 为 Ke× 10、
获得 mtrBEMFConst = 226.92 * 10 = 2269.2。
它大约比示例代码中的 mtrBEMFConst 值(mspm0 sdk_2_03_00_07\examples\nortos\LP MSPM0G3507\motor_control_PMSM_sensorless_foc\sensorless-Foc DRV8329)高10倍。
此计算正确吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donguk、

    我认为有一些误解。  

    下面的公式应该用[mV/Hz]计算 BEMF 常数、我们可以从其单位 EP[mV]* TP [s]-> Ke [MV*s]-> Ke [mV/Hz]中加以理解。   

    Ke [mV/Hz]结果18.91乘以10后、可通过示例得到近似结果。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    你好,我用189根据答案,但我想它,为什么我们除以根3 ?
    如果我们要计算 RMS 值、难道不应该除以根号2吗、因为它看起来像一个正弦波吗?
    似乎我们尚未达到确切的 BEMF 值。
    我们只需不断地将电机的 BEMF 常数值减小或增大1即可找到电机转动良好的点...

    此致、

    Donguk