This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:申请 MSPM0-DIAGNOSTIC LIB 访问—MSPM0诊断库

Guru**** 2530630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476101/mspm0g3507-request-access-for-mspm0-diagnostic-lib-mspm0-diagnostic-library

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好、有人可以帮助我授予此文件的访问权限吗? 我将把该微控制器用于我的 BMS 项目。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!
    您需要使用 TI.com 帐户申请库的访问权限。 批准需要一段时间。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我已经要求,谢谢。