This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476538/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我正在使用 MSPM0G3507、需要生成推挽 PWM、具有相同占空比的互补 PWM。

如果我对 PWM 使用互补通道、它们会处于不同的占空比。 如果一个是10%、则另一个是90%、反之亦然。

我将使用 TIMA0、您能不能指导我如何配置模块?

此致

图尔西·达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tulsi 先生/女士、使用互补 PWM 输出是否是硬性要求? 您能否共享您的 SysConfig、以便我详细了解您如何进行此设置?

    -Brian