This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:引脚属性表中 IOMUX ADDR 的地址

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468176/mspm0l1227-addresses-of-iomux-addr-in-the-pin-attributes-table

器件型号:MSPM0L1227
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我的客户对表6-2有疑问。 数据表中的引脚属性。

表中有 PIN NAME/IOMUX REG/IOMUX ADDR 的列。

他们尝试使用 CCS 来设置第18页中列出的 PA16的地址、但 PA15 (DIO15)被置位。 此外、当设置第18页中列出的 PA22的地址时、设置 PA21 (DIO21)。

他们想知道数据表中描述的地址是错误的。 它们是正确的吗?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您问这个问题! 您能告诉我正在使用哪个封装吗?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。 由于它们使用的是 MSPM0L1227SRGER、因此采用了 RGE (4x4mm VQFN、24引脚)封装。

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我可以收到任何回复吗?

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,秀明,对不起的延迟! 是否在 CCS 内的 SysConfig 中设置? 我认为数据表中的引脚排列是正确的、可能是 CCS 中执行了怪异的操作导致了这一点。 如果他们设置了不同的引脚分配、您是否看到了相同的行为?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、英明、  

    我已经将一个空项目带到了我的 CCS 中、并将 GPIO 分配给 PA16和 PA22。 我展示了是否正确设置了分配、因此我认为这可能是有关在其末端如何配置的问题

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hideaki、这里有更新吗?