This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:睡眠模式

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475864/mspm0g3507-sleep-mode

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

大家好、

有人可以帮助我实现 MSPM0G3507的最低电流消耗。
我编写了以下逻辑来将该器件置于睡眠模式、如果有任何帮助、我将不胜感激。

谢谢、此致、

Krushna Thete.
雅歌电子私人有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:
    我们提供的最低功耗模式是 STANDBY1模式。 请记住、在此功耗模式下、多个外设被禁用。 如需进一步说明、请阅读 数据表的 7.5 "电源电流特性"和表8-1。 不同工作模式下支持的功能。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、 Diego Abad

    我是否调用正确的 API 以将外设置于睡眠或低功耗模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:
    您使用了正确的 API 调用在第626行中将器件设置为 STOP2功耗模式。 我想提醒您查看哪些模块可用、以及哪些模块在低功耗模式后保持不变、因为某些模块会在进入低功耗模式后丢失其初始配置。
    此致、
    Diego Abad