This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:uart_uniflash.py 失败、具有256KB 和1024KB 的缓冲区

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459494/am2432-uart_uniflash-py-failed-with-buffer-of-256-kb-as-well-as-1024-kb

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我们最近注意到、当我们的映像大小略高于400KB 时、将256KB 用作 bootloader_UNIFLASH_BUF_SIZE 会无法将应用映像编程到闪存中。  

我们在尝试使用8 MB 映像时也发现了默认1024 KB 的问题。  

对于  bootloader_UNIFLASH_BUF_SIZE、有什么限制?


谢谢!  
Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    [报价 userid="542779" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459494/am2432-uart_uniflash-py-failed-with-buffer-of-256-kb-as-well-as-1024-kb "]我们最近注意到、当我们的映像大小略高于400KB 时、将256KB 用作 bootloader_UNIFLASH_BUF_SIZE 将无法将应用程序映像编程到闪存中。  [报价]

    请详细说明您看到的是哪种失败。 请帮助我粘贴/附加日志。

    您所讨论的宏也应该是如此  

    引导加载程序_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES、而不是  
    引导加载程序_UNIFLASH_BUF_SIZE
    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    UART_FLASH 通过、在将256KB 用作 引导加载程序_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES 时(我们的工程师将其重命名为 bootloader_UNIFLASH_BUF_SIZE、相同)未报告任何失败、但在下一次上电时、我们检查了哈希、即 SBL 报告的应用映像哈希不匹配。  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是在下次上电时、我们检查了散列、即应用程序映像的 SBL 报告的散列不匹配。

    上电完成后、引导成功、或者流程卡在某处。

    SBL 报告的应用程序映像哈希不匹配。  [报价]

    您是如何通过连接到内核来确认该信息的?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、  

    我们在 SBL 中添加了哈希检查、SBL 报告了 FW 的哈希、该哈希与实际的哈希不同。  

    这意味着未通过 UART_uniflash.py 正确加载固件。  


    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、  

    对于已知可用于不同映像大小的 bootloader_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES、TI 是否有建议值?  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    UniFlash 命令行工具看上去运行良好。 但某些图像大小和缓冲区大小和/或图像/缓冲区大小组合除外。  客户对其 UART 接口可靠、准确且稳定充满信心。  您能否请 UniFlash 工具团队的相关人员在 TI 重现此问题、以便我们了解问题并针对最大缓冲区大小、最大图像大小和缓冲区/图像大小组合提供建议。  您还可以确认 UART 波特率(推荐/最大)吗?  否则、客户对可靠地使用该工具没有信心。  

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查有关最大缓冲区大小和最大波特率的建议。

    请允许我有时对其进行内部检查、然后返回此处。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、  

    非常感谢您在这方面的帮助。 为了澄清一下、我们使用了 uart_uniflash.py Python 脚本、因为这在我们的环境中效果更好。 我们没有使用 Uniflash GUI。  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    默认值当然是推荐值。 但是、如有需要、您可以将该值更改为256KB 的倍数、也在注释中指出:

    BOOTLOADER_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES                    = CONST_MB # This has to be a 256 KB aligned value, because flash writes will be block oriented

    对于您报告的问题、您能否分享刷写日志以确认刷写是否至少成功进行。 那么、该问题可能仅与引导有关、这可能是由于闪存读取不正确。

    还请分享启动日志。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    我们仅使用了256KB 和1024KB 大小的 bootloader_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES、并且我们看到了每个大小有不同的故障情况(256KB 和1024KB)。

    对于最新的测试用例、我们将256 KB 设置为缓冲区大小、当失败时、映像大小略大于400 KB。 uart_uniflash.py 报告成功。  但在下次重新启动时、我们的 SBL 报告了哈希不匹配。  对于此故障情况、我们将缓冲区增加到1024KB、这样便会一次性发送应用映像、并且我们不会再次看到相同的问题。   

    我不确定哪些引导日志信息可以帮助我们更好地了解这种情况。 如果可以、我可以为调试会议准备日志。  

    谢谢!  
    Hong   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    只要您有机会处理此映像、请分享使用"operation=flash-verify"验证映像写入是否正确的结果。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    TI 是否也可以尝试在 TI EVM 上重现相同问题?   


    从 SDK 9.0发行版重新编译的步骤:
    1) 1)使用 SBL_UART_UNIFLASH  
    2) 2)使用 SBL_OSPI  
    3) 3)对于 hello_world 应用程序映像=>创建大约409,608个字节的大小  

    在 uart_uniflash.py 处、将引导加载程序_UNIFLASH_BUF_SIZE 更新 为256KB 而不是1024KB 默认值。  



    谢谢!  

    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我已经尝试在 TI EVM 上重现该问题、但无法重现。 然后只要求在您的最后进行验证

    如果没问题、我将列出的步骤与以下补丁集成、但在 TI EVM 上仍未发现问题。

    diff --git a/examples/hello_world/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/linker.cmd b/examples/hello_world/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/linker.cmd
    index 69640f4..dad5934 100644
    --- a/examples/hello_world/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/linker.cmd
    +++ b/examples/hello_world/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/linker.cmd
    @@ -131,7 +131,7 @@ MEMORY
         /* when using multi-core application's i.e more than one R5F/M4F active, make sure
          * this memory does not overlap with other R5F's
          */
    -    MSRAM     : ORIGIN = 0x70080000 , LENGTH = 0x40000
    +    MSRAM     : ORIGIN = 0x70080000 , LENGTH = 0x80000
     
         /* This section can be used to put XIP section of the application in flash, make sure this does not overlap with
          * other CPUs. Also make sure to add a MPU entry for this section and mark it as cached and code executable
    diff --git a/examples/hello_world/hello_world.c b/examples/hello_world/hello_world.c
    index 276caaf..a39d6ab 100644
    --- a/examples/hello_world/hello_world.c
    +++ b/examples/hello_world/hello_world.c
    @@ -37,6 +37,8 @@
     #include "ti_drivers_open_close.h"
     #include "ti_board_open_close.h"
     
    +uint8_t garr[0x60000] = {5};
    +
     void hello_world_main(void *args)
     {
         /* Open drivers to open the UART driver for console */
    @@ -44,6 +46,7 @@ void hello_world_main(void *args)
         Board_driversOpen();
     
         DebugP_log("Hello World!\r\n");
    +    DebugP_log("garr[0]: %d\r\n", garr[0]);
     
         Board_driversClose();
         Drivers_close();
    diff --git a/tools/boot/uart_uniflash.py b/tools/boot/uart_uniflash.py
    index 1b89644..d8a16d7 100644
    --- a/tools/boot/uart_uniflash.py
    +++ b/tools/boot/uart_uniflash.py
    @@ -363,7 +363,8 @@ def main(argv):
         args = my_parser.parse_args()
         
         global BOOTLOADER_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES
    -    BOOTLOADER_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES = CONST_KB * int(args.chunk_size_kb)
    +    # BOOTLOADER_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES = CONST_KB * int(args.chunk_size_kb)
    +    BOOTLOADER_UNIFLASH_BUF_SIZE_BYTES = 256 * 1024
     
         serialport = args.serial_port
         config_file = args.cfg
    

    如果我在补丁中错过了什么、请告诉我。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    您能否告诉我您的 hello_world_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs 的映像大小?  

    我的建议如下:  
     对于 hello_world app 映像=>创建约409,608字节的大小  

    谢谢!  
    Hong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3)对于 hello_world 应用图像=>创建大约409,608字节的大小 

    这的确是后来的。

    在该补丁中、hello world 示例经过修改、包含以下大小为384KB 的数组

    uint8_t garr[0x60000] = {5};

    而对于其他代码和数据、大小最终达到~430KB、如图所示

    ❯ /usr/bin/ls -l ./examples/hello_world/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/hello_world.debug.appimage.hs_fs
    -rw-r--r-- 1 p-shivhare p-shivhare 433551 Feb 14 17:38 ./examples/hello_world/am243x-evm/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/hello_world.debug
    .appimage.hs_fs

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant:  

    该尺寸应与我们拥有的尺寸类似。  

    我不知道为什么它不会在 TI 的 EVM 板上失败。  

    谢谢!  
    Hong