工具与软件:
1、锁步可能触发 ESM 组1和组2的自检和比较错误、并且能够触发一个中断。 中断中建议的处理方式是什么? (复位还是指令回滚?)
如下图所示、应用软件需要确保两个 CPU 上的 CPU 寄存器在使用前使用相同的值进行初始化、包括将寄存器值压入堆栈的函数调用。
但用户不仅可以看到一个 CPU 吗? 如何以相同的值初始化两个 CPU?

3.处理功能是一个中断,处理完成后,堆栈指针应回到原来的位置执行先前未完成的操作,不应跳转到 mian 功能?
请帮助回答上述问题、非常感谢、向这里致敬。