This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:USB-DFU 输出存在问题。

Guru**** 2465700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474406/lp-am243-issue-in-output-of-usb-dfu

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

您好!

我是 USB-DFU、用于固件更新。根据本 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/GETTING_STARTED_FLASH_DFU.html 指南、我执行了所有步骤。 当我在 COM 端口中进行 checkimg 输出时、输出与下图类似。 应用程序没有运行,在核心存在的部分,它只显示 r5f0-0核心,为什么其他核心没有显示? 我不确定我在这里遗漏了哪一部分。

下图是刷写的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivetha:

    我可以看到您刷写了 XIP 映像。 您可以尝试一次 appimage、而不是 XIP 映像吗?

    请告知我们结果。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:  

    感谢您的答复。

    根据您的建议、我尝试不刷写.xip 映像文件。 但我将获得与之前一样的输出。

    我观察到的另一件事是。 我使用的是版本10 SDK、但在 COM 端口中显示的是版本8 SDK。 但我已经在版本10 SDK 中编译了代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivetha:

    请留出一些时间来重现问题并恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:  

    我发现一个未能为 AM24-AM243x DFU 安装驱动程序的问题、在安装后、我得到了下面的输出。

    我在这里也尝试打印 hello_world 代码。 AM243X SDK 版本就在这里。 但仍然只有 r5f0-0内核在打印、其他内核不存在、为什么? 与此相关的"IPC Notify echo"不会打印。 你能帮我吗?   

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处我也尝试打印 hello_world 代码。

    您是否尝试过刷写 hello world 系统工程、或者它是 hello_world_r5fss0-0示例?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刷写了 hello_world_r5fss0-0代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivetha:  

    如果您只刷写了 R5F0-0代码、则其他内核将不会显示在日志中。

    请尝试使用系统项目并更新结果。

    此致、

    Tushar