This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MibSPI1读取 id(NOR 闪存:S25FL512S)

Guru**** 2464600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473869/tms570lc4357-mibspi1-read-id-nor-flash-s25fl512s

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

、尊敬的 TI 团队

我将使用 TMS570LC4357-S25FL512S 读取 EP 的 ID

我使用的是缓冲器数量设置为6的多缓冲器模式。

以下是我的配置:
1) Charlen = 8

2) 2) CSHOLD 位=被设定

3) 3) CSNR 设置正确。

4) 4) SPIDELAY 的所有字段都设置为0。

5) 5)具有 CS 的四引脚配置、无使能引脚

6) 6) SPI FMT 寄存器的 WDELAY 字段设置为0

7)数据格式3.

以下是我的代码:

/* USER CODE BEGIN (0) */
#include "HL_mibspi.h"
#include "HL_sys_core.h"
/* USER CODE END */

/* Include Files */

#include "HL_sys_common.h"

/* USER CODE BEGIN (1) */
/* USER CODE END */

/** @fn void main(void)
*   @brief Application main function
*   @note This function is empty by default.
*
*   This function is called after startup.
*   The user can use this function to implement the application.
*/

/* USER CODE BEGIN (2) */
uint16_t txBuffer[6] = {0x90U, 0x00U, 0x00U, 0x00U, 0xFFU, 0xFFU}; // 命令+地址+哑数据
uint16_t rxBuffer[6] = {0};
uint32_t group=0;
/* USER CODE END */

int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN (3) */
    _enable_IRQ_interrupt_();

    uint16 * data;

    mibspiInit();

        mibspiSetData(mibspiREG1, group, &txBuffer[0]);
        mibspiTransfer(mibspiREG1, group);                    //send data

        while (!mibspiIsTransferComplete(mibspiREG1, group)); // wait transfer complete
        mibspiGetData(mibspiREG1, group, &rxBuffer[0]);       // get data

        while(1);
/* USER CODE END */

    return 0;
}

S25FL512S 的时序如下图所示

结果:

MibSPI1发送的数据可以由外部 USB 接收到 SPI 电路板、但电路板不会发送任何数据、奇怪的是、MibSPI1可以接收一些数据。

MibSPI1、S25FL512S 发送的数据不会返回 ID、rxbuff 全部为 FF

请帮助分析问题的原因

我尝试过的方法: C2TDELAY 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题迎刃而解。
    由于电平位移器芯片的存在、移除直接连接、您就可以正常工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于电平转换器芯片的原因、请删除直接连接、您就可以了。

    很高兴听到您自己解决了问题。

    我在上星期五表示歉意、所以我打算今天就这一问题开展工作、不管做得多么好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、这里祝您生活愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、这里祝您生活愉快

    谢谢,祝你一切顺利。