This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:内部 VREF 连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475112/mspm0g1507-internal-vref-connection

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

我们有关于 MSPM0控制器(MSPM0G1507)上的内部 VREF 连接的问题。 我们使用 VREF+输出(PA23)来通过 ADC 测量电路板上的电池电源电压。 因此、我们将 VREF+输出连接到 ADC 输入引脚(PA15、ADC1模拟输入0)。 问题是、我们是否需要将 VREF-接地、或者我们是否可以将 PA21用作标准 I/O 引脚。 MSPM0的技术参考手册中列出了 VREF 块的方框图。 但并不是100%清楚 VREF+与公共芯片接地(VSS)的关系。 我希望 VREF-在内部连接到 VSS。 您能否确认我们不需要将 VREF-接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:
    当您提到使用 VREF+输出时、您是指将 PA23用作 I/O 引脚、对吗? 如果是这种情况、您可以选择不将 VREF 接地、因为您不在外部使用 VREF 模块。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    (Jan 发布了我的问题。 谢谢、Jan!)

    不、这不是我们的情况。 我们想要使用 VREF 模块来使用 VREF+输出(PA23)。 我们需要 PA23输出上的基准电压。 我的问题是、我们可以将 VREF-引脚 PA21用作 I/O 引脚吗、或者我们是否必须将 VREF-连接到电路板地?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的确认。 您无需将 VREF 接地-因为您使用了内部 VREF。 此外、请记住在 VREF+中添加一个外部去耦电容器、以实现正常运行(有关更多信息、请参阅17.2.1内部基准生成。)

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Christian