This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:用于外部闪存的 ECC 功能?

Guru**** 2609775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476115/am2632-ecc-feature-for-external-flash-memory

器件型号:AM2632

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户希望从外部闪存引导 AM263x。

AM263x 是否支持 ECC 或适用于外部闪存的某种纠错功能?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    通常、 ECC 功能在外部闪存本身中提供。 因此、AM263x MCU 上的 ECC 模块专用于内部存储器。 外部存储器唯一的 ECC 是属于 GPMC 接口的 ELM。 如果闪存需要 ECC、您的客户应选择包含片上 ECC 的闪存器件。

    此致、

    Ralph Jacobi