This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:CANFD

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475850/am2632-canfd

器件型号:AM2632

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望你做得好。

在开发过程中、AM2632 CANFD 模块会遇到问题。 很有用  无需连接外部 CAN 分析仪/工具 、程序将在循环中被阻止。 这种行为阻碍了进一步的操作。

SDK 版本: mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31

请提供有关如何操作的指导  在这种情况下、应避免阻塞 ? 具体而言、我们想知道:

  1. 是否有建议的配置(例如、使用非阻塞模式、调整错误处理或超时机制)来解决此问题?

  2. TI 是否提供独立环境中 CANFD 通信的示例代码或文档(没有外部 CAN 工具)?

非常感谢您提供任何见解或参考资料。

感谢您的支持。

此致、

ZX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zx 您好、

    从您的问题描述来看、此问题听起来更像是一个硬件问题。 我们最初会想到几个问题:

    1. 在不使用 CAN 分析仪或工具时、您如何进行连接?
    2. 您是否将其连接到另一个 CAN 器件? 如果是、您能描述连接已完成吗?
    3. 什么 CAN 收发器与它一起使用-板载收发器还是外部收发器?
    4. 如果不使用板载收发器、则您具体使用 EVM 上的哪些 MCAN 引脚?
    5. 您使用了哪个示例项目作为基础-您是否可以使用未修改的 SDK 示例或仅使用您已完成开发的 CAN 项目重新产生此问题?
    TI 是否提供独立环境中 CANFD 通信的示例代码或文档(没有外部 CAN 工具)?

    我们的 CAN 示例适用于 CANFD、无需使用外部 CAN 工具。 使用 CAN FD 收发器正确连接的系统可以使用 SDK 示例进行通信、而无需使用任何分析仪。

    此致、

    Ralph Jacobi