This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:使用静态 IP HttpGet TI-RTOS 示例时如何添加 DNS 服务器

Guru**** 2465220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475400/ek-tm4c129exl-how-to-add-dns-server-when-using-static-ip-httpget-ti-rtos-example

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具与软件:

您好!

我正在修改'HttpGet"TI-RTOS 示例、以便将开发套件连接到本地 http 服务器。 我已经能够通过使用 XGCONF 打开.cfg 文件将配置更改为静态 IP、但我没有找到在配置文件中添加 DNS 服务器的方法。 是否有办法做到这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以按如下所示添加 DNS 模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    向项目添加 DNS 服务器的用户。 这不是我要做的。 我面临的问题是、当我切换到静态 IP 时、开发套件无法解析 http 服务器的名称。 似乎当项目使用 DHCP 时、DNS 是默认分配的、但当使用静态 IP 时、系统似乎没有分配 DNS 服务器、因此它得到一个名称解析错误。 因此、我需要让系统知道新 DNS 服务器的 IP 是什么。 我怎么能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不确定。 您可能需要使用 getaddrinfo 来查找 www.example.com 的 IP 地址。 我使用 getaddrinfo 找到这个示例可能会有所帮助。  

    #include <string.h>
    
    #include <xdc/std.h>
    #include <xdc/runtime/Error.h>
    #include <xdc/runtime/System.h>
    
    #include <ti/sysbios/BIOS.h>
    #include <ti/sysbios/knl/Task.h>
    #include <ti/drivers/GPIO.h>
    
    #include <dns.h>
    
    /* Example/Board Header file */
    #include "Board.h"
    
    #define DNSHANDLERSTACK 2048
    #define NUM_HOST 4
    #define INET_ADDRSTRLEN 16
    static char strIp[INET_ADDRSTRLEN];
    
    
    /*
     * List of host names to resolve by DNS
     */
    const char *hostname[NUM_HOST] = { "pool.ntp.org", "www.google.com", "api.openweathermap.org", "www.ti.com" };
    /*
     *  ======== dnsWorker ========
     *  Task to request DNS service
     */
    Void dnsWorker(UArg arg0, UArg arg1)
    {
        struct addrinfo *server_data = NULL;
        int result;
        int i;
    
        for (i=0;i<NUM_HOST;i++)
        {
            System_printf("!!!!!!!!!!\n", result);
            System_flush();
    
            /*
             * Given the host name, which identify a Internet host, getaddrinfo
             * returns one or more addrinfo structure, each of which contains
             * an Internet address that can be specified in a call to bind or
             * connect
             */
            result = getaddrinfo(hostname[i], "0", NULL, &server_data);
    
            if (result == 0 && server_data != NULL)
            {
                struct sockaddr addr = *(server_data->ai_addr);
                /*
                 * convert IP address structure to string format
                 */
                inet_ntop(AF_INET, &((struct sockaddr_in *)&addr)->sin_addr, strIp, INET_ADDRSTRLEN);
                System_printf("HOSTNAME: %s\tResolved address:%s\n", hostname[i],strIp);
                System_flush();
    
                freeaddrinfo(server_data);
                server_data = NULL;
            }
    
            Task_sleep(1000); // Sleep for 1 seconds
        }
    }
    
    /*
     *  ======== dnsHooks ========
     *  Creates new Task to request DNS service.
     */
    Void dnsHooks(UArg arg0, UArg arg1)
    {
    
        Task_Handle        taskHandle;
        Task_Params        taskParams;
        Error_Block        eb;
    
        /* Init the Error_Block */
        Error_init(&eb);
    
        /* Initialize the defaults and set the parameters. */
        Task_Params_init(&taskParams);
        taskParams.stackSize = DNSHANDLERSTACK;
        taskParams.priority = 1;
        taskHandle = Task_create((Task_FuncPtr)dnsWorker, &taskParams, &eb);
        if (taskHandle == NULL) {
            System_printf("Error: Failed to create new Task\n");
        }
    
    }
    
    /*
     *  ======== main ========
     */
    int main(void)
    {
        /* Call board init functions */
        Board_initGeneral();
        Board_initGPIO();
        Board_initEMAC();
    
        System_printf("Starting the DNS request example\nSystem provider is set to "
                      "SysMin. Halt the target to view any SysMin contents in"
                      " ROV.\n");
        /* SysMin will only print to the console when you call flush or exit */
        System_flush();
    
        /* Start BIOS */
        BIOS_start();
    
        return (0);
    }