This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:数据表和 SysConfig 之间存在差异

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475352/am2434-discrepancy-between-datasheet-and-sysconfig

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

今天从 TI.com 下载的 AM2434数据表显示、在 ALX 封装中、焊球 F5为 PRG0_PRU1_GPO6

在 SysConfig (CCS 12.81.00005中提供的映像)中、PRG0_PRU1_GPO6为 G5焊球

在注释中生成了代码引用 G5、但似乎使用了正确的寄存器1C8

根据数据表、焊球 G5为 VDDR_CORE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    感谢您的报告。  我们会尽快审查并回复您

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    我们在 SysConfig 工具中确认了此问题。  幸运的是、这对生成的软件文件是有利的。

     如果不是即将推出的3月份版本、它将在6月份版本中进行更正。  

    感谢您发送编修。

    -保罗