This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:澄清了 ADC 引脚分配

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474599/am263p2-adc-pins-assignment-clarification

器件型号:AM263P2

工具与软件:

尊敬的专家:

客户 关于 AM263Px Sitara 封装的问题2:

问题1:
我想知道对于5个12位 ADC 转换器、它们是否都可以用作差分通道? 这意味着可以获取5倍(3个差分通道)?

问题2:
我在数据表中指出有"1个旋转变压器子系统(ZCZ-S 和 ZCZ-F 封装)、其中包含:–2个旋转变压器数字转换器(RDC)或–2个12位 ADC 也可用于通用用途"。 我的问题是、如果我将2x12位 ADC 用于一般用途、这是否可以在5个12位 ADC 基础上额外提供2个 ADC?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    1) 1)是的、这是正确的。 对于 ADC、总共有30个单端通道 或者 15个差分端通道。

    2) 2)是的、这是正确的。 两个旋转变压器 ADC (ADC_R[0:1])可用作通用 ADC (每个4个通道@最大3MSPS)。 这将创建总共38个单端通道 或者 与通用 ADC 配合使用时、可提供19个差分端通道。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好!

    Zackary、感谢您的提示确认。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

    我们采取了后续行动。

    我想知道采用 AM263Px Sitara 封装的 ADC 模块的共模和差模范围是多少。 我问这个问题的原因是、我们在使用 ADC 中的差 分特性(在一个 ADC 模块中使用3个差分对来连接测得的交流电压/电流)。此外、如果存在这些信息、我可以在数据表中的哪里找到它们?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    *假设 VREFHI 为1.8 V

    在单端模式下:

    电压范围为0至3.3V。

    在差分模式下:

    共模定义为(Vinp+Vinm)/2、且必须始终为(VRefP*33/18/2±25mV)。

    当 Vin+=3.3V 且 Vin-=0时、最大正输入、当 Vin+=0V 且 Vin-=3.3V 时、最大负输入。 ADC 将此范围平均划分为4224级。

    其中一些信息位于 TRM (第469页)。 请注意、屏幕截图取自 AM263x TRM、该屏幕截图已更新公式图(将在下一版 AM263Px TRM 中提供)。 我同意、可能也应该将此内容包含在数据表中。 我将为此提交一个 TT、看看团队说了什么。

    此致、

    Zackary Fleenor