This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001EVM:LP-MSPM0l1396 + UART

Guru**** 2835845 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001EVM, TMAG3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474725/tmag3001evm-lp-mspm0l1396-uart

器件型号:TMAG3001EVM
主题中讨论的其他器件: TMAG3001

工具与软件:

您好、Alicia

您在12月升级了 tmag3001evm_LP-mspm1306软件、它的性能非常好。 我想向该设计添加一个 UART、以便在我从 PC 请求时将值发送到我的 PC。 我尝试了 附加可能足够的 TI 演示代码、并调整了 syscfg、结果好坏参半。代码会运行几条消息、但 TMAG3001evm 将挂起。 该挂起位于  代码的 I2CReadReg 中

while (DL_I2C_getControllerStatus (I2C_0_INST)和 DL_I2C_CONTROLLER_STATUS_BUS_BUS);

您可以帮助将 UART 附加到您的 tmag3001代码吗? 我需要一些简单的东西 、比如没有 DMA、从 FIFO 传输和 接收、以及接收中断。 非常简单。

这是对演示代码的有益添加

eric@avidasw.com edulicki@avidasw.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    感谢您的反馈。 目前、我们没有计划将 UART 添加到示例代码中。 我建议与 MSP 团队核实这一点、因为他们对这个主题了解最多。

    关于您遇到的挂起、I2C 通信似乎在某处卡住。 发生这种情况时、您是否能够检查 I2C 线路? 其中一个可能由于某种原因卡在低电平?

    此致!

    ~Alicia