This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:复位期间的焊球状态

Guru**** 2465220 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475351/am2634-q1-ball-state-during-reset

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

大家好、专家:

查看 AM2634数据表、我们发现大多数引脚都在"   复位期间的焊球状态 RX/TX/PULL"列中标记为"OFF/OFF/OFF" 。

如何了解 RX 关闭、TX 关闭和拉动时的焊球状态? 是 高阻抗吗?

谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的范张先生:

    如果您点击表顶部的[7]、则会重定向到对应列(如下所示)的说明、对应列来自 AM263x 数据表169页中的第11页。 希望这会清除它。

    谢谢!
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tejas、

    是的、我注意到这种解释。

    只需确认"输入缓冲器已禁用"+"输出缓冲器已禁用"+"内部拉电阻器已关闭"= 高阻抗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的范张先生:

    是的、这会使引脚进入高阻抗模式。 即使启用了输入缓冲器或开启(如 SPI0_CLK 中所示)、它也将处于高阻抗状态、因为输入缓冲器不会驱动焊盘、而只能检测它。

    如需更多信息、 SPI0_CLK 已开启输入缓冲器、因为它是自举引脚之一、必须读取引脚逻辑电平以确定引导模式。

    谢谢!
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tejas、

    感谢您的确认。