This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:与 BAT32G179进行比较

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475663/mspm0g3519-compare-with-bat32g179

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助比较 M0G3519和 BAT32G179吗? 客户想知道我们的优势。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我们提供了一个页面、其中列出了每个系列器件的所有主要特性。 并在进行竞争对手分析时为您提供帮助。

    如果您需要 BU 方面的意见、请向我发送电子邮件并提供客户信息、我可以在电子邮件中提供意见。 我的电子邮件地址: sal-ye@ti.com 

    我将关闭该主题、如果您需要其他帮助、请告诉我。

    B.R.

    SAL