This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:查询 uniflash 脚本以从闪存中读取

Guru**** 2596425 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469976/tms570lc4357-query-on-uniflash-script-to-read-from-flash-memory

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们正在探索如何获取 Uniflash 脚本以加载到闪存中并从闪存中读回。 我们有一个脚本工作、用于将所有图像加载到闪存中。 但我们无法从闪存读回。 请告诉我们,我们可以在哪里找到相同的脚本?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath Kumar:

    我不擅长 Uniflash 脚本、因此我会尝试就此联系专家、 我想借用一些时间进行更新。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然感谢更新 Jagdish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath Kumar:

    您能告诉我在哪里找到要加载的脚本吗、我想将此信息提供给专家。 您能否指出您用于加载的确切文件和 API?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  
    我们已使用 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/latest_qsguide.html#command-line-interfaceecho 链接中给出的命令 从存储器中加载和读取。 加载正常、而从内存读取无效。 您能检查并支持我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们能够使用我共享的链路中的命令从存储器中回读。 我的设置中存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    我只是要回复,

    我使用以下命令测试了存储器读取:

    dslite --mode memory -c user_files/configs/tms570lc43xx.ccxml --range=0x00000000、0x1000 --output=data.bin Exported_File

    然后、我能够生成一个包含已导出数据的二进制文件、如下所示:

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。