This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570 MCU:TMS570LC43HDK 无法刷写代码

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474437/tms570lc4357-tms570-mcu-tms570lc43hdk-unable-to-flash-the-code

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真包12.7.0.00105)  

您好!  

我在使用 LC43x 开发套件时遇到问题。 使用 USB 接口加电后、D12 LED 亮起。 但是,当我尝试刷新它,它失败与上述错误。  

此外、在尝试闪烁时、这些 LED 都不显示 D52、53。 通常54或55会发光。  

我需要一些帮助来解决这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    [quote userid="603614" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474437/tms570lc4357-tms570-mcu-tms570lc43hdk-unable-to-flash-the-code 此外、在尝试闪烁时、没有任何 LED D52、53. 通常54或55会发光。  [报价]

    如果电路板上的所有电源 LED 均熄灭、则最好先检查12v 适配器。

    确保适配器产生12v 输出、并确保12v 适配器的输出电流至少为1A。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我来看看。  

    此致、

    Chandana