Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG, AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig、AM2634、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户希望配置 MPU 区域、但显示已达到实例限制。 更多时需要考虑这些因素。
他们是否了解到、由于 MPU 处于 L1高速缓存级别、因此每个内核应该能够配置16个区域?
如果可以进行配置、您能告诉我如何操作吗?
如果没有、有哪些限制?

此致、
Mari Tsunoda.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG, AM2434
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户希望配置 MPU 区域、但显示已达到实例限制。 更多时需要考虑这些因素。
他们是否了解到、由于 MPU 处于 L1高速缓存级别、因此每个内核应该能够配置16个区域?
如果可以进行配置、您能告诉我如何操作吗?
如果没有、有哪些限制?

此致、
Mari Tsunoda.
尊敬的 Mari:
[quote userid="499871" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467956/am2434-configuring-mpu-settings-but-instance-limit-has-been-reached 如果可以配置、您能告诉我如何操作吗?我可以看到、您已经添加了16个中的26个实例。

您能与我们分享 example.syscfg 文件吗?
这是特定于核心的工程还是系统工程?
您使用的是哪个版本的 MCU+SDK?
此致、
Tushar
尊敬的 Tushar:
我意识到这是用于一个多核系统项目。 我发现 AM2634存在类似问题、已作为错误提交。
这是否也适用于 AM2434? 如果是、是否得到解决? 我可以通过电子邮件单独向您发送项目 zip 文件。
(1) AM2634:SysConfig:多核项目的 MPU 区域分母不正确-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
此致、
Mari Tsunoda.
Mari、您好!
如果它们卡住、我们可以手动为这一点编写代码、而不是向 syscfg 添加 MPU 区域。 我们需要对应用程序进行一些更改。
客户是否可以向应用程序添加手动更改以添加更多 MPU 区域?
因为我正忙于其他升级、可以在星期五或星期一之前告知这些流程吗?
客户是否希望从新的 MCU+SDK 版本升级到旧的 Motorcontrol SDK 版本?
此致、
Anil。
尊敬的 Anil:
我的客户看到用于多核工程的 DPL_CFG 存在类似的问题、因此我认为升级随电机控制 SDK 提供的 MCU+SDK 可能会更容易、从而避免多核工程可能会出现的所有错误。 但我担心、由于电机控制 SDK 还没有使用最新的 MCU+SDK 版本进行测试、因此可能会出现问题。 从您的角度来看、这两者中哪一个是最佳选择?
下面是 DPL_CFG 问题的屏幕截图:

他们能够通过将以下行手动添加到.syscfg 文件中来配置 DPL_CFG。
CONST DPL_cfg = scripting.AddModule ("/kernel/dpl/dpl_cfg ");
此外、您是否看到过多核项目调试存在其他问题、例如共享区域被过度计数的问题?
此致、
Mari Tsunoda.
Mari、您好!
我的建议是、使用新的 MCU+SDK 版本进行测试。
如果此测试需要更多时间、无法满足任何 软件期限、则客户应坚持使用旧版本、并对 MPU 和 DPL CFG 设置进行手动更改。
另一个建议是,当客户正在处理多核项目而不是采取系统项目时,采取单独的4个 R5F 项目,集成客户应用程序,并单独编译他们的时间。
当客户处理单个项目时、MPU 设置和 DPL 设置不会出现问题、并且每个内核均可配置至16个区域。
但是、只有一个问题是、当客户在"其他"中选择相同的外围设备时 、会产生问题、这需要由客户来处理。
此外,生成多核应用程序映像,我们需要获取所有单独的应用程序 映像 并生成多核应用程序映像。
对于编译、我们需要运行单个项目。
此致、
Anil。
尊敬的 Anil:
客户应坚持使用旧版本并对 MPU 和 DPL CFG 设置进行手动更改。
您知道系统工程中是否修复了与类似问题相关的任何错误?
我会建议他们升级 MCU+SDK、但我也想知道是否还有其他问题。
并且、通过生成多核应用程序映像、我们需要获取所有单独的应用程序映像 并生成多核应用程序映像。
您能否具体介绍如何从各个应用映像生成多核应用?
此致、
Mari Tsunoda.
Mari、您好!
要生成多核应用图像、请点击以下链接。
[报价 userid="499871" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467956/am2434-configuring-mpu-settings-but-instance-limit-has-been-reached/5644554 #5644554"]您知道系统工程中是否修复了与类似问题相关的任何错误?
[报价]我查看了 Confluence 页面、找不到任何与 DPL cfg 相关的内容。
这些问题需要修复。
此致、
Anil。
尊敬的 Anil:
如果此测试需要更多时间并且无法满足任何 软件截止日期、则客户应坚持使用旧版本并对 MPU 和 DPL CFG 设置进行手动更改。
因此、我的客户决定继续采用旧版本。 您能告诉我如何在不超过限制的情况下手动将 MPU 区域添加到系统项目中吗?
此致、
Mari