This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TI Uniflash (版本8.0.0.4026)将程序加载到闪存组7时出现问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471550/issue-loading-program-to-bank-7-using-ti-uniflash-version-8-0-0-4026

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队:

我正在使用 TI 的 Uniflash 将程序加载到我的器件中。 我可以成功地将同一.bin个文件加载到 组0 组1 但当我尝试将其加载到时 组7 、操作失败。

起始地址和负载长度均为64位对齐。
感谢您的任何帮助!

此致、

Hanson Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘汉森先生、

    我可以加载到存储体7、我也尝试了使用0xF020C000的地址、但我在这里看不到任何问题。

    是否还尝试生成链接器 ECC 以及 Uniflash 的自动 ECC 生成?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我曾尝试在 UniFlash 中关闭自动 ECC 生成功能、但仍无法加载到 Bank7。 此外、它关闭后、我也无法加载到 Bank1。

    启用自动 ECC 生成后、我可以加载到组1而不会出现任何问题、但组7仍然无法正常工作。

    我可以尝试对其进行调试吗? 如果您有任何建议、请告诉我。

    此致!
    汉森。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanson:

    是否可以共享您的 bin 文件? 如果您愿意、也可以通过私人聊天发送。

    我只想使用您的.bin 文件测试 uniflash 加载。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../for_5F00_Ti.zip