This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:串行器/解串器电气规格

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444903/am2432-serdes-electric-specification

器件型号:AM2432

工具与软件:

客户在其他供应商的数据表中询问 Serdes/PCIe 规格和开关特性、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    感谢您的提问。

    建议参考 PCIe 或 USB3标准。

    我咨询了器件专家、 收到以下查询:

    我们应该询问客户为什么他们需要所要求的信息、以便我们更好地了解如何解决他们的问题或疑虑。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    此 问题 是   我们的 终端 客户提出的。  还想 检查       RC 和 EP 之间的电压电平是否匹配。  我们的 终端 客户 PCIe 充当 RC、输出时钟 是 采用 交流 耦合的 LDVS、 而 RX/TX 是   采用 交流 耦合的 CML。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ren、  

    谢谢你。

    我来咨询专家并了解最新信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ren、  

    下面是我收到的一些初始输入。 我正在检查是否有任何其他输入

    任何使用 PCIe 或 USB 设计产品的人员都需要成为创建和维护这些规范的相应组织的成员。  这些外设每一个都非常复杂、需要了解和实现许多系统级要求才能正确运行。  任何具有使用这些外设设计产品经验的人都应该已经了解这一点。

     

    PCIe 和 USB 要求远远超出了串行器/解串器规格。 串行器/解串器电气规格信息主要有益于串行器/解串器模拟电路设计人员。  客户最需要关注的是信号路径要求以及系统级测试和认证要求。

     

    我们的数据表中没有包含非 TI 网站的链接的计划。  我们很难保持自己的链接不过时

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为很长一段时间没有响应。 我正在关闭该主题。

    如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani