This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:RUN 模式期间的最大电流消耗是多少

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475299/mspm0g3519-what-is-the-max-current-consumption-during-run-mode

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在评估 M0G3519、 他们想知道 运行模式下的最大电流消耗是多少?

是该最大值 根据测试标准计算11.1 mA 值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!
    最大电流消耗会因客户使用的模块和模块数量而异。 表值反映了这些特定测试标准下的典型电流消耗。 G3519的建议顶部电流约为100mA (请参阅表 7.1绝对最大额定值)、因此通常不能超过该值。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 我会通知客户。 如果需要更多信息、我建议客户直接在 E2E 上提问。  

    谢谢你。