This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:MAC ID

Guru**** 2530900 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474503/tm4c1294ncpdt-mac-id

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

我在这里公布了我对 MAC ID 的疑问、希望得到明确的解释

对于 UDP 通信自定义 Tiva TM4C1294ncpdt 为什么真正需要 MAC id? 如果不存在、如果刷写一些 随机的 MAC id 闪存、UDP 会如何进一步生效?

2.如果我们想得到 MAC id plz 在步骤方面给出清晰的解释。

如果我们刷写 FF:FF:FF:FF:FF:FF、可以正常工作吗?

4.为静态 IP 提供任何以太网示例 MAC ID 的角色是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:

    您提出的是基本的以太网问题、而不是 MCU 问题。 以太网协议需要 MAC 地址。 我建议您从 https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address下载 MAC 地址。 你可以去谷歌搜索,有很多关于它的信息。 如果你看看以太网帧(见下文)、它包含6字节的 MAC 目标地址和另外6字节的 MAC 源。 这就像发送一封邮件、在其中指定要发送到的地址和发送者的地址。   

    2.如果我们想要获取 MAC id plz、请按步骤清楚说明。

      https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address。MAC 地址的高3个半字节包含分配给制造商的 OUI。 因此、TI 拥有一个 MAC 地址池。 您需要为您的公司获取自己的 OUI。

    Unknown 说:

    不、不会起作用。 您必须具有有效的 MAC 地址。  

    Unknown 说:
    4. 要为静态 IP 提供任何以太网示例、MAC ID 的作用是什么?

    IP 地址与 MAC 地址不同。  阅读此文章。  https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-mac-address-and-ip-address/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 IEEE 获取 MAC 地址。 他们提到3个类别1.MA-L,2.MA-M,3.MA-S 如何选择类别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您直接联系 IEEE 注册以获取 MAC 地址。  https://standards.ieee.org/products-programs/regauth/mac/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有不能正常工作的以太网卡或具有 MAC 地址的网络设备(不在任何网络上)、您可以将该 MAC 用于用户注册1294实验。