This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:SPI0在 MSPM0G3519中不工作

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475246/mspm0g3519-spi0-not-working-in-mspm0g3519

器件型号:MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在调试"spi_controller_internal_loopcack_..."的 TI 演示代码时、我们遇到问题  MSPM0G3519 控制器中。

每当我们调试和运行该程序以检查 SPI0函数时、该程序就会从调试模式终止。 我们无法对其进行调试。

下面是 我们在控制台中获得的错误说明屏幕截图。

下面是我们在 SYSCFG 中对 SPI0进行的配置的屏幕截图。

因此、请向我们建议解决此问题的任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    我看到您有 Eclipse 版本的 CCS。 TI 已停止使用该版本、现在建议使用 CCS 20.0.2。 以下是我的建议:

    1.安装最新的 CCS、并安装/重新安装 SDK 和 SysConfig

    2.如果问题仍然存在、请尝试构建另一个项目并检查结果是否相同

    如果没有以前的工作,我会继续帮助你。  

    此致、

    Diego Abad