This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:对于 EtherCAT 从站样片、如果在 SysConfig 中添加 LED、它将锁定在 EC_API_SLV_run ()中

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475162/lp-am243-for-the-ethercat-slave-sample-if-you-add-an-led-in-sysconfig-it-will-lock-in-ec_api_slv_run

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

你好

我正在以下环境中评估您的 EtherCAT Slave 样片。

评估板:LP-AM243
SDK:INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK AM243X
SDK 版本:09.02.00.08
CCS 版本:12.7.1
目标工程名称:ethercat_slave_simple_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang

当我使用 SysConfig 将 TEST_LED4_GREEN (PRG1_PRU1_GPO19)添加到上述样本并运行该样本时、它使用 EC_API_SLV_run ()锁定。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否与我分享 UART 调试消息日志以及对 EtherCAT 子器件简单演示示例所做更改的列表?

    此致、