This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:VCLK3最高频率不符合数据表和 HALCoGen 的要求

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474208/tms570lc4357-vclk3-max-frequency-doesn-t-match-between-datasheet-and-halcogen

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我将使用 HALCoGen 为我的系统创建基础。

在配置 EMIF 时、我注意到数据表(150MHz)中说明的 VCLK3最大频率与 HALCoGen GCM 页面(110MHz)中说明的频率不同。

数据表即  基于 ARMRegisteredCortexRegistered-R 内核数据表(修订版 C) 第57页的 TMS570LC4357 Hercules 微控制器
而 HALCoGen 的版本为04.07.01版、其中 TMS570LC4357ZWT 选项卡- GCM

以下是图像:

哪一个是正确的?

+我在写这篇文章之前没有注意到,但它似乎 GCLK 也是不同的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    +我在写这篇文章之前没有注意到、但似乎 GCLK 也不同?

    数据表中的值是正确的。

    即使您可以在功耗计算中找到相同的值、因此数据表值是正确的。

    我将记下此 HALCoGen 拼写错误、以便以后更正。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。