This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:1$ ARM 板

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474717/mspm0c1103-1-arm-board

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

大家好、TI Champs

我们很高兴地宣布推出由德州仪器(TI) MSPM0C1103提供支持的1$ ARM 电路板。

整个设计都是开源的、在 GitHub 中发布。

github.com/.../1$ ARM 板

板特性
---------------
·    世界上首款1$ ARM CortexM0+电路板、由 TI 的 MSPM0C1103提供支持。
·    支持 USB 电源和5V 输入、同时支持 WSON 和 SOT23封装型号。
·    作为接头提供的所有 IO 可轻松进行试验电路板原型设计。 最适合所有 STEM、原型活动。
·    开源硬件设计。
·    板载复位开关和电源指示 LED。
·    可轻松从基于 Arduino 的8位 AVR RISC 控制器迁移。 更换产品。
·    TI 提供的无代码零代码支持。
·    Arduino 支持[计划]
·    针对由365设计提供的 E2E、硬件、软件设计和定制的技术支持。
·    整个设计也可以由 DKRED 在美国制造和组装。
·    TI 的所有有源组件和整个 BOM 也是开源的