This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:(MCU)的选择建议

Guru**** 2888050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1106, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474801/mspm0l1306-selection-suggestions-for-mcu

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1106

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

请推荐符合以下要求的微控制器(MCU):

1、内核:Arm 32位 Cortex M0+CPU、频率高达24MHZ

2、64KB 的闪存、RAM≥4K

3、两个 I2C 总线接口

4、20 PCS GPIO

5、封装尺寸小于5*5mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    根据您的要求、您需要20个 GPIO+ 4个 IIC IO = 24个 IO 引脚。 我推荐5mm× 5mm 的 QFN32封装。

    对于当前器件系列、MSPM0L1306是理想选择、并且已经是 RTM。 MSPM0L1106将更具成本效益、但仅包含1个 IIC 接口。

    同时、我们今年推出了更多系列器件、其中也 包括多款 适用于您的应用的出色器件。 请与 TI 本地销售团队联系、获取详细信息(某些信息可能需要与 TI 签订 NDA)

    B.R.

    SAL