This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MotorControlSDK-AM243X:MCU-PLUS-SDK 可使用 EnDat 3主设备

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475032/mcu-plus-sdk-am243x-availability-of-endat-3-master-for-motorcontrolsdk

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我有一个与 AM243x 电机控制 SDK 相关的问题。 对于我们的应用、我们要使用 EnDat 3。 在 EnDat3主设备可用于 Sitara AM243x 时、有没有任何信息?

提前感谢!

此致
Christian Brunner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我们正在跟踪2025年7月的进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢快速响应!