This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:上拉/下拉内部电阻器值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474615/mspm0g3507-q1-pull-up-pull-down-internal-resistor-values

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否 为 MSPM0微控制器、端口上拉和下拉电阻器提供最坏情况下的最大值?

谢谢!

FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您只得到了典型值

    但我怀疑它的变化大于20%、可能要少得多。

    (需要测试最大值和最小值列中的任何内容、他们可能不愿意针对此规格进行测试)