This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:UART RXDATA 中的复位错误标志

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474513/mspm0g1507-reset-error-flags-in-uart-rxdata

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

技术参考手册中提到、向 UART EVENT ICLR"寄存器中的相应位写入1可以清除 UART RXDATA 中的错误标志(NERR、OVRERR、BRKERR、PARAERR、FRMERR)。 但是、 "UART 事件 ICLR"一词指的是哪个寄存器? 中断 ICLR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:
    您是对的。 具体来说、就是我在这封邮件中附加的一封信。

    此致、

    Diego Abad