This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:热复位后 SBL 出现问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473698/am2432-problem-with-the-sbl-after-a-warm-reset

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!

我遇到了一个问题:热复位后、M4内核无法读取 SBL 提供的神奇字、参考的函数是  Bootloader_socNotifyFirewallOpen (void)。 我在地址0x00000000处看到幻数、M4在尝试读取0x80000000时、这是正常的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    您能否详细解释一下为什么要从 M4内核中读取幻数、这里的用例是什么? 请分享 M4代码片段以及如何读取魔法字。

    此致、

    开会。