This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:适用于 AM62Ax 的 XDS110

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469951/tmdsemu110-u-xds110-for-am62ax

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我们计划将 XDS110调试器用于 SK-AM62A-LP 评估、并将 AM62Ax 定制电路板用于我们的应用。 这将用于 调试 刷写  所有内核。 如果对使用 XDS110有任何限制、敬请告知。

谢谢!

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待响应。

    我需要了解使用  XDS110 来刷写和调试所有内核(A53、R5F、 C7x)的可行性。 我将使用 Linux 或 VxWorks 平台。

    谢谢!

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    等待确认。

    谢谢!

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    感谢您的耐心。 请参阅  XDS 特性 有关上述查询的详细信息。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您分享连接指南。

    我的问题是、正如我们所使用的  SK-AM62A-LP 评估板、并致力于打造我们的 开发板 电源拓扑 AM62Ax . 我们是否能够使用 XDS110 来刷写和调试所有内核(A53、R5F、 C7x)? 使用 XDS 进行我们的用例是否会面临任何限制/挑战?  我们将使用 Linux 或 VxWorks 平台。

    谢谢!

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    您可以使用 XDS110调试应用并将其加载到相应的内核。

    如需刷写/引导 EVM、请参阅 用户指南 

    此致、

    Tushar