This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:迁移到更新的 SDK

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473877/sysconfig-migrate-to-newer-sdk

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具与软件:

您好!
是否可以打开.syscfg 文件/配置(使用较旧的 SDK 创建)或将其迁移到较新的 SDK?

如何在.syscfg GUI 中确定使用了哪个版本的 SDK? 在客户.syscfg 中、它不会显示在标头中(不显示参数-product)。

客户使用 AM6442和 SysConfig 1.22.0+3893。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在客户.syscfg 中、它未显示在标头中(未显示参数-product)。

    如果产品字段为空、则表示在创建.sysconfig 文件时不使用 SDK。 如果设备数据在不同版本之间没有更改、您可以在不同版本之间迁移更改。  

    如果器件数据发生更改、您需要使用 SysConfig GUI 工具手动添加这些更改。

    此致、

    Tushar