请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X 工具与软件:
我认为在程序的调试运行中我正在耗尽堆、并且动态内存调用(例如 malloc、calloc)失败。


我已尝试增加尺寸(如下)。 在基本链接器选项中、我尝试了以 KB、B 以及十进制和十六进制格式输入值、但没有效果。 只要我能告诉我什么都不做就是改变堆的大小。

我查看了 CCS 用户指南、 除了提到耗尽堆资源可能会导致 printf 问题之外、我找不到任何帮助。 可能错过了、但在论坛中也找不到任何内容。
我目前仅使用单个内核而没有 RTOS。。。 我的问题是:
1) 1)能否增加堆大小? 如果是、如何实现?
2) 2)过渡到使用两个内核时、需要进行哪些调整?
提前感谢。