This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:TM4C1294内部 RTC (实时时钟)模块精度?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473664/tm4c1294nczad-tm4c1294-internal-rtc-real-time-clock-module-accuracy

器件型号:TM4C1294NCZAD

工具与软件:

大家好、团队成员:

  TM4C1294内部 RTC (实时时钟)模块精度是多少? 我在微控制器的数据表中找不到 RTC 的精度数据。 谢谢。

好的
GU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu、

     RTCCLK 可以在3个不同的时钟源中获取时钟源:见下面。 如果您选择32.768kHz OSC 或外部32.768kHz 时钟源(直接方波时钟)、那么 RTC 精度取决于您的外部晶体或振荡器。 您需要 从您的晶体/振荡器数据表中找出时钟容差。   

    如果选择内部低频振荡器(LFIOSC)、则容差很高。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

     感谢您的快速响应、如果我将典型的 ±20ppm 32.768kHz 晶体用于 TM4C1294 RTC、这是否意味着我的误差为每13小时1秒?

    方程为(1000000/(60*60*20))。 该误差计算公式中是否需要考虑任何其他因素? 您是否有使用外部32.768kHz 晶体的 RTC 的错误率测试样本数据?  

    好的
    GU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 userid="489634" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473664/tm4c1294nczad-tm4c1294-internal-rtc-real-time-clock-module-accuracy/5657289 #5657289"]

    如果我将典型的 ±20ppm 32.768kHz 晶体与 TM4C1294 RTC 配合使用、这是否意味着我的误差为每13小时1秒?

    方程为(1000000/(60*60*20))。

    [报价]

    我同意您的计算。  

    是否有其他因素需要计入此错误计算公式?

    外部晶体的精度可能会受到温度变化、负载波动甚至老化等因素的影响、但我认为晶体数据表中指定的 ppm 值应考虑到这些影响。  

    您是否有使用外部32.768kHz 晶体的 RTC 错误率测试样本数据?  [报价]

    不、我们没有该数据。