This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:未使用的旋转变压器 ADC 输入

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472771/am263p4-q1-unused-resolver-adc-inputs

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

 AM263P4ASOCFZCZRQ1的数据表指定了如何处理未使用的 ADCx_AINy 而不是未使用的旋转变压器输入 ADC_Rx_AINy (或用于旋转变压器组的 ADC_VREFHI_G3基准引脚)。 请提供建议。 未使用的 ADC_Rx_AINy 引脚是否需要连接到 VSS? 如果所有  ADC_Rx_AINy 都未使用、 ADC_VREFHI_G3是否需要悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braden:

    是、未使用的旋转变压器输入 ADC 引脚必须连接到 GND (或 VSS)。 此外、如果不使用所有旋转变压器输入 ADC、则  ADC_VREFHI_G3也可以连接到 GND (或 VSS)。

    谢谢!
    Tejas Kulakarni