This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104-Q1:处理建立误差

Guru**** 2936090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473099/mspm0c1104-q1-handling-of-settling-error

器件型号:MSPM0C1104-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个关于计算 ADC 的最小采样时间所需的稳定误差的问题。 我发现以下主题(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405790/mspm0g1507-mspm0-adc-time-sampling)在我看来描述了非常好的公式使用方法(将稳定误差添加为%值)。

但现在我的问题是、当我确定具有设定稳定误差的最小采样时间时。 我是否必须 为 TUE 额外添加稳定误差? 根据我的理解、必须将其添加到顶部、因为它 未包括在 TUE 计算中?

提前感谢您的帮助!

此致、

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以将其保持为默认设置、只需确保采样率低于以下规格即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这如何影响这些值呢? 我需要了解 WCCA 中 ADC 转换的稳定误差可能产生的影响。 它是否是一个必须在整个误差的计算中额外添加到 TUE 的误差、以便我可以获得最终结果?

    在计算中、我们使用2.25%的稳定误差、因此得到的最小采样时间为187µs。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该关系与数据表中提到的公式一样

    这是设置误差的经验值、无法通过明确的公式进行获取。 对于您的采样时间187us (5k sps)、正常情况下应该没有问题。