This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:通过 CCS 调试 PRU

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468877/lp-am243-debugging-pru-from-ccs

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

我们的客户想使用 CCS 调试 PRU 内核、并且在 MCU PLUS SDK v10.01.00.32中使用空项目、但连接 PRU 内核后、无法在 CCS 寄存器视图中读取寄存器。

software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_PRU_EMPTY.html

顺便说一下、适用于 AM64x 的 Linux 文档介绍了如何从 CCS 调试 PRU、还提到可以使用寄存器视图。

software-dl.ti.com/.../PRU-Getting-Started-Labs_Lab5.html

寄存器视图是否可用于 PRU? 如果是、如何使用它?

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:

    您看不到寄存器值、因为此时 PRU 时钟似乎尚未初始化、并且 内核旁边的"(connecting : in Reset)"连接失败。

    有几个问题:

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITIKA-SAAN:

    感谢您的答复。

    正如您所指出的、我们的客户忘记了初始化。

    此致、

    大辅