This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:MSPM0C1103SRUKR

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473030/mspm0c1103-mspm0c1103srukr

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

您好!

我想 使用 XDS110工具通过 SWD 引脚对 MCU 目标 MSPM0C1103SRUKR 进行编程/调试。

XDS110调试端口和 MCU 目标 MSPM0C1103之间需要连接的最小引脚(SWD)是多少 

非常感谢

UDI L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SWCLK、SWDIO、Vcc 和 GND

    此外、建议连接 NRST、但不是必需的。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zoey