This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:时钟树视图和 SYSCTL 配置之间不一致

Guru**** 2612325 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472670/sysconfig-inconsistency-between-clock-tree-view-and-sysctl-configuration

器件型号:SysConfig

工具与软件:

SysConfig 1.22.0+3893

mspm0_sdk_2_03_00_07

 时钟树中显示的值与 SYSCTL 模块中输入的值之间似乎不连续。

所有时钟树分频器和总结似乎都是错误的。

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    SYSCTL 和时钟树是两种配置时钟的绝望方法。

    如果启用时钟树、则可以直接在时钟树中配置时钟。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    这一点很难理解为什么在同一工具中、基本相同数据的两个视图未连接。 数据一致性检查似乎也有不同的级别。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两种方法来配置时钟。 我们目前并不保持一致、因为我们相信大多数客户只会选择其中一种。 根据定义、时钟树也是一个配置工具、而不是用于查看当前 SYSCTL 配置的图形工具。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、无论如何、感谢您的建议。

    Zoey