This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Modbus 帧结束检测和 IRQ

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469268/am2432-modbus-end-of-frame-detection-and-irq

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的 Sitara champs:

是否可以自动检测 Modbus 帧结束以产生 中断?

谢谢!

此致!

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="35133" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469268/am2432-modbus-end-of-frame-detection-and-irq 是否可以自动检测 Modbus 帧结束以产生 中断?

    您能提供更多详细信息吗? Modbus RTU 还是 TCP? 使用的是哪个 HWIP? 哪些特定数据包需要生成帧结束中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户希望 OMAP2432 USART 上的 MODBUS 特性中具有"超时功能" 、如以下摘自竞争对手器件数据表的内容所述:

     

    超时功能的特征如下:

     

    从固件的角度来看、该功能是真正改变游戏规则的功能、可以减轻 CPU 的负载、尤其是对于更高的波特率。

    要支持的波特率:

    4800 (客户)、9600 (客户)、19200 (客户)、38400 (客户)、57600 (工具)、 115200 (工具)、230400 (工具)、460800 (工具)、921600 (工具)

     

    问题: AM243x 或更一般的 TI UART HW IP 块上是否有等效的功能?

    谢谢!

    此致!

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Guillaume

    谢谢你。

    我已经与内部专家进行了沟通、并将在收到回复后予以更新。

    此致、

    Sreenivasa