This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:最长启动时间和放大器;向 GPIO 引脚注入最大电流

Guru**** 2962550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472696/am2434-max-boot-up-time-max-injection-current-into-an-gpio-pin

器件型号:AM2434

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在数据表中找不到以下详细信息。

1) 1) SOC 分别从 UART 和 OSPI 模式的最长启动时间? 我们需要使用此值来配置引导模式引脚、以便将 PWM 配置为备用功能。  

2) 2)最大值 向器件的 GPIO 引脚注入电流?

尽早感谢您的帮助。 !

此致、

Rajesh K