This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:缺少依赖项:Linux Mint 22.1 Cinnamon 上的 libpython2.7 libgconf-2.so.4

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473008/am2634-missing-dependencies-libpython2-7-libgconf-2-so-4-on-linux-mint-22-1-cinnamon

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好!

我尝试在 Linux Mint 22.1上使用版本 CCS 12.8。

它说没有任何依赖关系、因此我尝试安装它们。

然而,我尝试用 apt 安装它,但它说没有软件包,我尝试手动安装它,但它不起作用。

libpython2.7以符号方式链接到 libpython3.12。(libinfo5也是)

我搜索并尝试了一切我可以.

如何安装依赖项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="576847" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473008/am2634-missing-dependencies-libpython2-7-libgconf-2-so-4-on-linux-mint-22-1-cinnamon ]]我尝试在 Linux Mint 22.1.上使用 CCS 12.8版

    请注意、Mint 不是 CCS 12.x 官方支持的发行版 因此、我们能够提供的支持将受到限制。

    Unknown 说:
    它说没有依赖项、所以我尝试安装它们。

    依赖项检查器未发现任何缺失? 如果是这样、则您的环境可能没问题、并且您可能不需要安装任何其他内容。

    CCS 能否正常运行?