This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:基于 EthernetIP 协议、使用 Studio 5000与 PLC 通信的 AM243x 培训

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466445/lp-am243-training-on-am243x-based-on-ethernetip-protocol-communicating-with-plc-using-studio-5000

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

我们当前正在寻求有关 TI AM243x 器件的指导和培训、尤其关注其通过 EthernetIP 协议使用 Studio5000软件与 PLC 系统进行通信的功能。

我们的目标包括:

  1. 了解通信协议:  我们希望深入了解如何在 TI AM243x 菊花链设备和 PLC 之间有效实现 EthernetIP 通信。

  2. 与 Studio5000集成:  有关设置和配置 Studio5000以与 TI AM243x 器件通信的最佳实践的知识。

  3. 示例实施或教程:  我们非常喜欢任何可以帮助您实际理解这些集成的示例项目、教程或文档。

  4. 支持资源:  任何可以加快我们学习过程的资源、培训计划或社区支持渠道建议都将是非常宝贵的。

我们意识到这是一个复杂的领域、因此我们尽快完成该学习阶段至关重要。 我们将非常感谢您的专业知识和见解、帮助我们成功地完成此过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:

    很抱歉延迟了响应。


    1)关于深入了解协议本身、您需要访问 EtherNet/IP 协议的 ODVA 规范。 您可以在 ODVA 网站上找到有关如何购买规范的更多信息。

    2)我们在 AM243x EVM 上运行的器件配置文件示例与 PLC 方面的任何其他 EtherNet/IP 适配器设备类似、这意味着您可以在线找到有关在 Studio 5000中设置项目以开始与 EtherNet/IP 适配器通信的教程(加载 EDS 文件、监控标签等)

    3) 3)我们提供了两个示例:a)通用器件、b)分立式 I/O 器件。 这些示例还随附可用于 PLC 端的 EDS 文件。 在我们的文档中、您可以找到有关如何开始使用 PLC + EtherNet/IP 适配器示例的教程:
    https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am243x/09_02_00_15/docs/am243x/ethernetip_adapter/eip_studio5000_example.html

    4) 我认为您可以在 ODVA 官方网站上找到许多好的资源,例如 即将到来的快速入门 活动( EtherNet/IP 快速入门供应商) 。  

    此致
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 
    抱歉耽误您的响应、
    感谢您提供消息中列出的所有信息。 我和我的团队已经加入了 www.odva.org/.../

    BR、Matej。