This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCSPI-AM243X:SysConfig-AM243X:MCU-PLUS-SDK 12.1会在 ti_drivers_config.c 中创建错误的 MCU-PLUS-SDK 结构

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472768/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x-sysconfig-12-1-creates-incorrect-mcspi-structs-in-ti_drivers_config-c

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

根据相关主题(该主题已锁定但没有解决方案、因此该请求、该问题将在何时解决?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此出现了一个错误、SDK 11.0已接受此修复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我知道 Vaibhav。

    什么是适用于工业通信的 ETA SDK 11 (请注意、我们仍在使用 SDK 9)。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU PLUS SDK 11.0:暂时为3月末、另外、这也是 SysConfig 生成的文件问题、我认为未链接到特定 SDK。

    此致、

    Vaibhav