This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:修订版文档(B)

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471559/launchxl2-570lc43-document-of-rev-b

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

我们已收到版本(B) LaunchPad 套件。 但是、可用的文档与 Rev (A1)相关。 请您提供有关这两个版本之间的更改的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanika:

    在 PCB 方面、从 Rev A 到 Rev B 不会有任何变化

    唯一从修订版本 A 改为修订版本 B 的是微控制器芯片的修订版本。 在 Rev A PCB 上、他们使用了 Rev A 器件控制器;在 Rev B PCB 上、他们使用的是最新的 Rev B 器件控制器。

    您可以 在下面的勘误表第3节中找到这两个器件版本之间的更改:

    TMS570LC4x 微控制器芯片勘误表(芯片修订版本 B)(修订版 B)

    至于其余所有内容、我们可以对两块 PCB 板使用相同的文档。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish Gundavarapu:

    感谢您的帮助。 这是另一个问题。

    我们正在尝试实时监控变量的值。 但是、该值仅在暂停程序执行时可见。 相反、寄存器值实时更新。 我们验证了所有相关参数、但没有成功。 我们使用的是 Code Composer Studio (CCS)版本12.7.1。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanika:

    此行为可能由高速缓存造成。

    您能否禁用缓存并验证行为一次:

    HALCoGen 中的"Dedable cache Enable"复选框、并重新生成代码并验证行为。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。