This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:编程错误

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472856/mspm0g1505-programming-error

器件型号:MSPM0G1505
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户是开发团队 M0G1505。 它们报告以下问题。 请帮助您澄清。 谢谢你。

问题说明:

它们使用 BSL 更新 M0G1505固件。 但是、M0G 无法正常工作。 然后它们使用 XDS110进行闪存、但遇到以下错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    向客户进行澄清后、按如下方式进行更新。

    1.客户使用另一个主机 MCU 通过 I2C 由 BSL 更新 M0G 固件。

    2.下载固件后、M0G 固件无法运行。  但 M0G 仍然可以进入 BSL 模式(通过 GPIO 调用 BSL)。  

    3.客户尝试使用 Uniflash + XDS110对 M0G 进行编程。 但 Uniflash 显示了以下错误。 似乎 M0G 出了问题。 如何在 M0G 上执行恢复出厂设置?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    客户使用 CCS 版本:20.0.x  

    请提供有关如何恢复出厂设置 M0G 的文档。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    您可以按照7.2解锁 MCU 指南来解锁 MCU:

    MSPM0设计流程指南(修订版 D)

    此致、

    Pengfei